This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:软件热仿真

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593715/dra746-software-thermal-simulation

器件型号:DRA746

您好!

为了进行温度验证、我们正在寻找一些软件代码/工具、这些代码/工具可帮助我们在处理器 DRA746或类似处理器上生成更高的温度。

我们是否有可用于此目的的软件工具? 或者、您能建议如何实现这一点吗?

请提供与此相关的任何相关内容(如果可用)。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dharshan、

    我已将您的问题转交给一位专家、专家将在这里直接发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    专家的回答如下:

    从 S/W 的角度来看、尽可能地对系统施加压力会导致更高的温度、有些项目可以重点关注:

    1) 1)确保时钟频率处于最高值(请参阅 DRA746数据手册中的 OPP_HIGH)
    2) 2)软件实用程序、可最大限度地利用 CPU
    3) 3)软件实用程序、以最大限度地利用 GPU
    4)4)软件实用程序、以最大限度地利用 DSP/IPU
    5) 5)如果(2)(3)和(4)尚未实现、则最大限度地提高内存使用率。

    可用的软件实用程序和时钟频率管理选项将取决于被测的操作系统版本。 如果您可以提供操作系统版本、则可以提供更详细的响应。


    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya、

    我们使用的是 QNX 6.5

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharshan、

    感谢您提供操作系统信息。 关于提供的待尝试项目列表:

    (1)为了确保时钟频率设置为 OPP_HIGH、可以在将*_OPP_HIGH 编译标志设置为1的情况下重建 IPL 代码。 使用新生成的 MLO 启动后、如果 QNX DVFS 框架正在运行、则确保将 MPU 锁定为 OPP_HIGH。

    (2)为了最大限度地提高 CPU 使用率、建议对一个由紧凑环路组成的简单实用程序进行编码、该实用程序对易失性变量执行一些操作。 环路内的可配置延迟可实现对 CPU 消耗量的某种控制。

    (3)为了最大限度地利用 GPU、可以运行两个齿轮或一个齿轮的多个实例。 将命令行选项设置为 INTERVAL = 0、将最大化 FPS。

    (4)为了最大限度地利用 IPU/DSP、将取决于可在这些内核上运行的映像。 如果不可用、也可以进行视频解码以增加系统应力。

    (5)在(1)至(4)同时运行的情况下、不需要额外的内存 B/W 消耗。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kb。

    我们将尝试这些建议。