This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:一次在 Tiva 板上配置 Wifi 和以太网

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129XGATEWAY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568884/rtos-ti-rtos-mcu-configuring-wifi-and-ethernet-on-tiva-board-at-a-time

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C129XGATEWAY

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想同时配置用于 TIVAC 电路板的 Wifi 和以太网。 我更愿意在连接以太网时使用以太网、否则我将使用 Wi-Fi。

这两个都是初始化和获取的 IP、但我无法同时访问这两个 IP。

我在.cNG 文件中启用了这两个选项、但这不能作为第二行覆盖第一行。  

Http.networkStack = HTTP.SimpleLink;
Http.networkStack = HTTP.NDK;

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我们没有官方支持在 TM4C129器件上同时运行这两个堆栈。 您可以查看此参考设计以了解相关想法: www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XGATEWAY

    基本上、您必须使用较低级别的 SL API。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ToddMullanix、
    感谢您的回复、我将尝试一下、、、、、、 并尽快更新。

    此致、
    Raghu DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正朝着另一个方向努力、能够在 TI-RTOS 中运行 Wi-Fi 和 Ehternet。 我将在测试完成后更新它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fehan Malik、
    感谢您的回复和支持、我正在等待您的更新并尝试运行网关应用程序。
    请尽快更新。

    此致、
    Raghu DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fehan Malik、
    我已导入"Gateway_Main_App"、它在给定链接的"TIDM-TM4C129XGATEWAY_Project_Source"中找到。 我更正了几乎所有包含路径、但在构建时遇到错误
    工作区中不存在引用的工程"ti_rtos_config"。 项目'Gateway_Main_App'可能无法按预期构建。'
    此致、
    Raghu DS