This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SDK 03.03.00.04上的 AM5728 SDK VIP 标量 stablitty 问题

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595402/linux-am5728-am5728-sdk-vip-scaler-stablitity-issue-on-sdk-03-03-00-04

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、专家:

最近、我的客户报告 了 SDK 03.03.00.04上的 AM5728 VIP 标度器稳定问题、他们使用的摄像头传感器的 RESULOCY 为704x576、并使用 VIP 标度器降至352x288、他们看到了问题日志、如下所示: 但他们在旧版本 SDK 03.00.00.04上未发现问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jian:

    可以提供有关该问题的更多详细信息:
    1.问题是每次出现还是有时出现?
    2.您能否逐步描述如何重复此问题?
    3.是否可以在文本文件中附加整个内核日志(dmesg 命令输出)?

    BR
    Tsvetolin Shulev