This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:如何删除 Etherenet 支持

Guru**** 2582905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595439/linux-processor-sdk-am335x-how-to-remove-etherenet-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我使用的 AM335x EVM-SK Linux 版本:ti-processor-sdk-linux-AM335x-evm-03.03.00.04

我想完全删除以太网支持。 有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sridhar、您好!

    您可以通过在内核配置文件中注释 CONFIG_ETHERNET=y 来禁用系统的网络支持。

    BR
    Tsvetolin Shulev