请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
尊敬的论坛
我们正在使用 C6748开发 OWR 板。
对引导过程有一些疑问:
1)在开发套件中,但也在其他原理图中,有一个 NAND 闪存,容量为4Gb,16位.MT29F4G16xxx
它与 EMIF 接口连接、这需要很多引脚。
问题是 :使用仅需要3 个引脚的 SPI NAND 闪存的优势/劣势是什么?
有一些引导性能需要考虑?
2)当我们有 OWR 板时、NAND 将被连接、并且无法断开连接。
问题是:如何更新 引导内容? 有一种方法通过 JTAG 和 OWR 仿真器实现
USB560 Blackhawk?
3)当然还有:我们如何在第一次使用引导内容对 NAND 进行编程? 我们需要做什么
购买 闪存编程器?? 什么?
感谢您的观看、抱歉、 您问个简单的问题?
Roberto