This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RGMII 转换时间规格

Guru**** 2584155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594940/am5728-rgmii-transition-time-specification

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了数据表(SPRS953B)"表7-81中的问题。 rgmiin_RXC - RGMIIn 运行的时序要求"

和"图7-59. GMAC 接收接口时序、RGMIIn 操作"。

 

问题:

 关于"Transition Time、rgmiin_RXC" MAX:0.75ns、

 以下哪一项对于电压变化范围的定义是正确的?

   1)+0.8V~+2.0V (规格 [ VIL=0.8V、VIH=2.0V] 可从 数据表(SPRS953B)"表5-17")中找到

   2)%̊ C 至%̊ C

 

他们还说"缓冲器类型为双电压 LVCMOS (3.3V_Mode)"。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 中的第7.3.1.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!

    此致