This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:BBB 上的 USB0功能

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595305/linux-am3358-usb0-functionality-on-bbb

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

LK"I

我正在使用 BBB 是否可以更改 usb0 (客户端模式 USB)以显示产品 CLI (应用程序输出已重定向) 接口,而不是 Linux 控制台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解。 BBB 上的 Linux 控制台从 UART0而不是 USB0输出。