This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:修改 GUI

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594594/linux-processor-sdk-am437x-modifying-the-gui

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:AM4378

工具/软件:Linux

我们正在开发使用 AM4378处理器的定制板。 我正在尝试了解 GUI 是如何加载到显示屏的。 我们使用 QT 制作自己的 GUI、并想知道如何将 GUI 加载到内核而不是默认的、

我不熟悉嵌入式 Linux 软件的开发、因此我们非常感谢您在这方面提供的任何帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandesh、

    矩阵 GUI 通过此行加载在 etc/init.d/matrix-GUI-2.0

    start-stop-daemon --start --quiet --background -m --pidfile $PIDFILE --exec $matrixgui--$Gui_opts 

    您可以修改 matrix-GUI-2.0启动脚本以加载您的自定义 GUI、而不是矩阵 GUI。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、我现在可以在启动时将 GUI 加载到电路板上。 我想知道是否有方法在源代码中执行此操作、以便每次我构建映像时、它都会加载自定义 GUI。 目前、我正在使用具有映像的 microSD 卡启动板。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 rootfs 中编辑启动脚本,使用它来刷写主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kemal R. Shakir"]

    您可以在 rootfs 中编辑启动脚本,使用它来刷写主板。

    [/报价]

    您能进一步解释一下吗? 我需要修改内核源代码中的哪些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在中修改 etc/init.d/matri-gui-2.0 /filesystem/tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.xz rootfs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内核中实现了这一点、并使其正常工作。 我只是想知道是否可以在内核源代码中执行它、然后在处理器中编译和安装它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 请检查 StarterWare 项目。