This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:TMS320VC5509A 功耗问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605212/tms320vc5509a-tms320vc5509a-power-consumption-issue

器件型号:TMS320VC5509A

尊敬的 TI 人

我已将 C5509A 用于对讲机项目、遇到功耗问题。

当内核电压为1.6V 时、数据表中的频率功耗为0.6mA/MHz、但在前面、当5509A 在我们的系统中以96Mhz 运行时、内核功耗为92.9mA。

当内核电压为1.2V 时、数据表中的频率功耗为0.45mA/MHz、但在前面、当5509A 在我们的系统中以96Mhz 运行时、内核功耗为64.1mA。

您能帮您建议如何降低此功耗吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayan、

    我已将此内容转发给 C55x 硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于功率测量和估算、我建议使用功率估算电子表格
    www.ti.com/.../spraa04c.pdf

    数据表中的 mA/MHz 数完全是针对75/25 DMAC/ADD、而 CPU 和 DPLL 仅在运行、没有其他外设(如脚注中所述)。 因此、对于更完整的系统、您应该使用启用的外设以及 CPU 对功耗估算电子表格建模、以查看内核功耗是否在预期范围内。

    如果看到更高的功率,您还可以查看潜在调试的硬件核对表

    www.ti.com/.../spraa30.pdf