This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SOC 中提供的调试选项

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604216/66ak2h14-debug-options-available-in-soc

器件型号:66AK2H14

您好!

使用 Code Composer Studio、请告诉我有哪些不同的选项可用于调试66AK2H14。

此致、

Madhu Sharma K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    连接到所需的内核后、您可以监控存储器、寄存器、在 CCS (processors.wiki.ti.com/.../Debugging_With_Trace)中使用跟踪 等。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 wiki 可为您提供一个良好的起点:
    processors.wiki.ti.com/.../CCSv6_Getting_Started_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    非常感谢您的回复。

    是否可以在不使用 JTAG/仿真器引脚的情况下进行调试?

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人可以回答上述问题吗?

    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    您正在尝试调试什么?
    例如、如果您有一个全新的电路板(上面没有刷写操作系统)、那么调试它的唯一方法是使用 JTAG 和 CCS 使 SoC 中的子系统处于活动状态(配置 DDR、dls、pinmux 等)。

    此外、如果您运行的是 RTOS、调试的最佳方法是通过 JTAG。

    如果已刷入 Linux、则可以更改日志级别、使用 gdb、添加调试打印、启用 ftrace 等。 您无需 JTAG 即可调试 Linux 问题。

    此致、
    Yordan