This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2EG:DCAN 数据输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605124/compiler-tda2eg-dcan-data-out

器件型号:TDA2EG

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

  我使用的是 tda2xx EVM 板, 当我使用其他用例(如单摄像头用例、通道检测)时,能否从 DCAN 获取数据

谢谢、此致  

Kalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    我已将您的问题转交给 VisonSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!


    谢谢、
    我已在 VISION SDK 模块路径中启用了 DCAN 头文件并定义了 ENABLE_B2B DCAN 测试。 但我不必检查输出以及如何检查接收器和发送器数据的输出。