This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:Boot_Proc:程序退出中发生超时

Guru**** 2584575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592621/dm388-timeout-occurs-in-boot_proc-programme-exit

器件型号:DM388

您好、先生、实际上我有 TI 套件 DM388、我引导了 SD 卡并将其插入电路板中、当我开始进行视频流处理时、它会产生错误、它会自动从系统中退出并产生错误  

[62.473785] autorun-usecase.sh[112]:boot_proc 中出现超时。
[62.474532] autorun-usecase.sh[112]:程序退出。

以下是我的引导日志、您能为我提供帮助吗

谢谢、致以诚挚的谢意

Vishakha

(图2 引导日志*********


_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0

Arago 2016.05 ti81xx ttyS0

ti81xx 登录名:[21.424080] cfg80211:已更新世界监管域:
[21.429338] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[ 21.433734] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[21.443563] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.45164] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.459683] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.467744] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.477287] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[21.486813] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[21.494956] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.503014] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[22.119482] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity/wl1271-nvs.bin failed with error -2
[22.517860] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[22.544914] wlcore:已加载
[23.156445] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[23.179960随机:非阻塞池已初始化
[23.280387] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[23.296821] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[27.440085] autorun-usecase.sh[112]:SSID:Tejovat_Ejet
[27.441893] autorun-usecase.sh[112]:SSID:Inacces
[27.443351] autorun-usecase.sh[112]:SSID:Jiofi2_ED54B0
[27.837825]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
[27.837825] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:17:42:37
[27.848460]<1>跟踪已启用
[27.851355]<1>跟踪设置故障恢复已启用
[27.944256] autorun-usecase.sh[112]:/dev/mem 已打开。
[27.946010] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[27.947440] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[27.949774] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[27.951532] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[27.953084] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[27.954571] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[27.958382] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[27.960261] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[27.961777] autorun-usecase.sh[112]:DDR IOS RX 关断
[27.963861] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
[28.909252] autorun-usecase.sh[112]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(226)-没有这样的进程
[主机]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
[主机]将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
[29.015612] autorun-usecase.sh[112]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[30.036552] autorun-usecase.sh[112]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[30.038407] autorun-usecase.sh[112]:无法获取驱动器几何形状,使用默认255/63
[30.041032] autorun-usecase.sh[112]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[30.051033] autorun-usecase.sh[112]:隐藏扇区0x0000;
[30.056142] autorun-usecase.sh[112]:逻辑扇区大小为512、
[30.058124] autorun-usecase.sh[112]:使用具有1024个扇区的0xf8介质描述符;
[30.060428] autorun-usecase.sh[112]:驱动器编号0x80;
[30.06333] autorun-usecase.sh[112]:文件系统每个群集有2个16位 fats 和4个扇区。
[30.065044] autorun-usecase.sh[112]:fat 大小为1扇区,提供247个群集。
[30.080954] autorun-usecase.sh[112]:有1个保留扇区。
[30.085046] autorun-usecase.sh[112]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[30.090164] autorun-usecase.sh[112]:卷 ID 为9c347de7,无卷标签。
[30.327854]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[30.333047] LUN:可移动文件:(无介质)
[30.337681] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[30.341976] LUN 数量=1
[30.373268] g_mass 存储小工具:大容量存储小工具,版本:2009/09/11
[30.380345] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[30.387456] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[30.442638] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:0
[30.444742] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[30.448159] autorun-usecase.sh[112]:creat queue id:32769
[30.457199] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
[30.462420] autorun-usecase.sh[112]:creat queue id:65538
[30.46421] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
[30.468232] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:98307
[30.480124] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:98307
[30.482113] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
[host]连接到从设备 ProcID 1.12]:
[host]连接到从设备 ProcID 0.12]:
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host]启动的从设备 ProcID 1.sh[112]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host]启动的从处理器 ID 0.sh[112]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[31.456055] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.457930] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[31.459352] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.461614] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
[31.552652] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.554469] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[31.560540] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.563748] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] received character "S"
[31.566053] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
[31.569485] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:131076
[31.571769] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:131076
[31.573509] autorun-usecase.sh[112]:CPU 为 TI812x
[31.575141] autorun-usecase.sh[112]:vsensable:0
[31.716028] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:163845
[31.720999] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
[31.737756] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
[31.795190] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.797592] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[31.803982] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.843451] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.845229] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[31.846595] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.866556] autorun-usecase.sh[112]:ApprovDrvInit:7.
[31.868860] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
[31.872477] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.876884] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[31.881704] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.885468] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[31.889136] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[31.893423] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]
[31.898102] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[31.900339] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[31.902432] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[31.904105] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]
[31.905774] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps]
[31.907394] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 38:系统:系统中的系统通用初始化!!
[31.908988] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz***
[31.910730] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 39:系统:IPC init in progress!!!
[31.912633] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]
[31.914228] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 39:系统:连接到[host]...
[31.915833] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps] 67: System : System Common Init in Progress!!
[31.917380] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 68:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[31.918961] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
[31.920670] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 89:系统:连接到[host]...
[31.922373] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 90:系统:连接到[host]... 成功!!!
[31.923960] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
[31.925524] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 90:系统:连接到[VPSS-M3]...
[31.927127] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 119:系统:连接到[host]... 成功!!!
[31.928673] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 119:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[31.930508] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 140:系统:连接到[VPSS-M3]...
[31.932172] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 169:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[31.933790] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 169:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[31.935430] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 169:系统:连接到[VIDEA-M3]... 成功!!!
[31.937062] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 170:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[31.938642] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 170:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[31.940394] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps] 170:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[31.942006] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 170:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[31.943738] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 172:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[31.945317] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 172:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
[31.947003] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 173:系统:IPC 初始化完成!!!
[31.948577] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 184:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[31.950307] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 184:MEM:共享区1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[31.952041] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 186:系统:系统通用初始化完成!!!
[31.953868] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 270:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[31.955503] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 270:系统:创建 MSGQ [VIDOE-M3_MSGQ]...
[31.957163] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 270:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[31.958757] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 272:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[31.960478] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 272:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[31.962084] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 273:系统:IPC 初始化完成!!!
[31.963824] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 283:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[31.965425] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 284:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[31.967085] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 286:系统:系统通用初始化完成!!!
[31.96868685] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 585:系统:正在进行系统视频初始化!!
[31.970422] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 586:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
[31.972049] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 586:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[31.973757] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 586:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[31.975529] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 587:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[31.977107] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 589:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[32.310885] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 589:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[32.312568] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 590:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[32.314197] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 599:system:creating ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29] in region 0...
[32.315958] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟激活==
[32.317538] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 600:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[32.319123] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[32.320816] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 600:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[32.322483] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1.
[32.324106] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 602:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[32.325817] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 605:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[32.327378] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 603:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[32.328948] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 603:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
[32.330585] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 605:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[32.332425] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 605:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[37.418300] autorun-usecase.sh[112]:[m3video][c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[37.422393] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[37.424237] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[37.428818] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
[37.4470606] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[37.449270] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[37.453270] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[37.456527] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]接收到的字符"t"
[37.482865] autorun-usecase.sh[112]:rmmod:错误:当前未加载模块 osa_kernmod
[37.553843] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 244
[37.560253] DRV:模块安装成功
[37.564381] DRV:模块构建于2017年2月13日17:52:30
[37.626567]
[37.626567] SoC_IC_dm38x
[37.695982] HDMI W1修订版4.0
[37.698870] HDMI CEC 规范版本1.2
[38.077185] I2C 无确认

[38.079687] HDMI 无法读取 E-EDID
[38.440575] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[host]565994] autorun-usecase.sh[112]:
[主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[112]:
[主机]新0x46c00524:2case.sh[112]:
[host]571677] autorun-usecase.sh[112]:
[主机]已完成应用程序启动12]:
[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[host] 11:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!
[38.683788] autorun-usecase.sh[112]:[38.716207] DMA:ChannelID allocated:4.
[host] 11:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
[主机] 12:系统:C[ 38.732408] DMA:已分配通道 ID:5
PU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
[host] 13:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
[host] 13:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
[host] 13:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[主机] 15:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[host] 15:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
[host] 16:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[host] 16:系统:IPC 初始化完成!!!:
[host] 17:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
[host] 17:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 17:系统:ListElem Shared Addr = b56612580
[host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 20:系统:ListElem Shared Addr = b5662c200
[host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
[host] 24:系统:ListElem Shared Addr = b56645e80
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
[host] 25:系统:ListElem Shared Addr = b566880
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
[host] 26:系统:ListElem Shared Addr = b5685280
[HOST] 29:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa73bb000、size = 65011712
[38.762631] autorun-usecase.sh[112]:###### pInfo->totalsize 63897600
[host] memMinng_memcpy_open:OSA_dmaOpen 传递、通道 ID = 4
[主机] CacheMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen、通道 ID = 5
[主机] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:输入...
[host] vsys_allocBuf - addr = bb6f4e000、size = 33603
为大小为33603分配的[主机] DCC 缓冲器
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前
[host]807560] autorun-usecase.sh[112]:
[38.809662] autorun-usecase.sh[112]:****** 智能分析 USECASE ****
[主机]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
[host] 141:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
[主机] 141:MCFW:检测到[未知]板!!!
[主机] 141:MCFW:基板版本[REV A]!!!
[38.842725] autorun-usecase.sh[112]:605:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
[38.844649] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 606:系统:正在初始化链接!!!
[38.846347] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 606:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9be480
[38.848011] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 608:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[38.849721] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 606:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
[38.851440] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 609:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[38.853224] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 609:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c1980
[38.854853] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 607:系统:可用空间:SR0堆= 15985792 B (15MB)
[38.856548] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 607:系统:可用空间:帧缓冲器= 110100352 B (104MB)
[38.858210] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 623:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[38.859875] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 623:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[38.861589] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 607:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[38.863541] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 623:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c4e80
[38.865326] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 626:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[38.867006] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 608:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[38.868693] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 608:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB)-平铺器关闭
[39.203618] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[39.205328] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 626:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[39.207021] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 627:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e4880
[39.208754] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 629:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[39.210432] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 630:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[39.212141] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 630:系统:ListElem shared Addr = 0xbea04280
[39.213793] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 636:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
[39.215483] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 637:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[39.217106] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 637:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
[39.218790] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 639:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[39.220462] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 640:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[39.222171] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 640:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
[39.223777] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 642:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[39.225707] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 642:系统:FVID2正在进行中!!!
[39.227444] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 668:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[39.228085] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 668:系统:系统视频初始化完成!!!
[39.228589] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 712:系统:FVID2正在进行中!!!
[39.229130] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 712:系统:正在进行设备初始化!!
[39.229592] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!
[39.230181] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[39.230663] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[39.231166] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[39.231636] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
[39.232097] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 906:系统:正在进行设备初始化!!
[39.232612] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[39.233070] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6015:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
[39.233590] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6016:utils:dma:hw[39.484042] dma:ChannelID allocated:6.
我为 INT62创建!!!
[39.234043] autorun-usecase.sh[112]:[39.491680] DMA:ChannelID 已分配:7
[m3vpss ] 6016:系统:正在初始化链接!!!
[39.234545] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6016:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
[39.235005] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6016:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[39.235516] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6017:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
[39.236036] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6017:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[39.236485] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6017:系统:可用空间:油器缓冲器= 128 B (0 MB)-平铺器关闭
[39.237008] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6148:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[39.237460] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[39.237973] autorun-u[39.576813] DMA:ChannelID 已分配:12
secase.sh[112]:[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
[39.238424] aut[39.583182] DMA:ChannelID 已分配:13
run-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT [39.592505] DMA:ChannelID allocated:14
System_DC_VENC_DVO2
[39.238915] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[39.239370] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[39.239815] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[39.240365]自动用例.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[39.590950] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
[39.591539] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7477:camera: create in progress!!
[39.592227] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道编号0
[39.592778] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
[39.593320] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7477:camera: VIP0 Porta camera mode is [ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[39.596077] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7478:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):0002:20202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
[39.597207] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 6
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 7
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 12
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 13
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入]:
[host] 1223:IPC_bits_in:正在创建!!!
[host] 1223:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
[host] 1223:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[host] 1224:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1224:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
[host] 1225:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1225:IPC_bits_in:创建完成!!!
[39.948037] autorun-usecase.sh[112]:] iSS_captCreate:1661
[39.948697] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7691:摄像机:创建完成!!!
[39.949205] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7781:摄像机:正在检测视频!!!
[39.949743] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7781:摄像机:检测视频已完成!!!
[39.950257] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7856:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[39.950785] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7854:DUP:创建完成!!!
[39.951243] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7857:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[39.951684] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7855:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[39.952191] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7857:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[39.952631] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7856:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[39.953136] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7860:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[39.953607] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[39.954103] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
[39.954547] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
[39.955011] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
[39.955457] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
[39.956125] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
[39.956624] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
[39.957086] autorun-usecase.sh[112]:[m3video][MCTNF] startY = 0
[39.957596] autorun-usecase.sh[112]:[m3video][MCTNF] outChInfo->width = 1920
[39.958114] autorun-usecase.sh[112]:[m3video][MCTNF] outChInfo->height = 1080
[39.958630] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
[39.959076] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
[39.959596] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8043:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[39.960091] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8042:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[39.960603] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8044:系统:打开 ListMP [VIDOE-M3_IPC_OUT_0]...
[39.961058] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8043:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[39.961497] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8044:系统:打开 ListMP [VIDOE-M3_IPC_IN_0]...
[39.962001] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8045:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[39.962442] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8047:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[39.962947] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8048:NSF:正在创建!!!
[39.963393] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0 used:128
[39.963978] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
[39.964471] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8173:nSF:创建完成!!!
[39.965007] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8173:MUX:正在创建... !!!
[39.965484] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8175:警告多路复用器链路:忽略输入 Q ID 0的通道0。 因为此信道未映射!!!
[39.965942] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8175:MUX:创建完成!!!
[39.966476] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8182:DUP:创建完成!!!
[39.966923] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8189:DUP:创建完成!!!
[39.967427] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8189:MUX:正在创建... !!!
[39.967877] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8191:MUX:创建完成!!!
[39.968538] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[39.969013] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 36
[39.969527] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
[39.969986] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 37
[39.970551] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
[39.971014] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
[39.971467] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8201:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[39.972123] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8204:SWOSD:Create Done!!
[40.306330] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8277:DUP:创建完成!!!
[40.306878] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8277:SCLR:正在创建!!!
[40.307350] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8282:SCLR:正在加载上标系数...
[40.307806] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8282:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
[40.308271] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已使用:64
[40.308713] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
[40.309158] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8283:SCLR:创建完成!!!
[40.309840] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8290:DUP:创建完成!!!
[40.310361] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8228:VA:创建完成!!!
[40.310918] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8245:fd:ALG 创建完成!!!
[40.311401] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8245:fd:创建完成!!!
[40.311916] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8322:IPC_in_M3:正在创建!!!
[40.312368] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8253:VA:ALG Init Done!!
[40.312865] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8322:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[40.313314] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8320:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[40.313802] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8322:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[40.314258] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8321:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[40.314698] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8325:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[40.315204] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8321:断言@行:links_common/va/vaLink_ALG.c 中的2242:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:失败!!
[40.315651] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8325:编码:正在创建... !!!
[40.316145] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8452:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[40.316594] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[40.317096] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8533:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[40.317725] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[40.318245] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8617:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
[40.318718] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
[40.319171] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8618:编码:所有通道创建... 完成了!!!
[40.319688] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 used:28144
[40.320263] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 8620:编码:创建... 完成了!!!
[40.558304] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8584:VSTABApprovDrvInit:3.
[40.570214] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
[40.574617] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[40.575455] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
[42.471880] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[58.443509] autorun-usecase.sh[112]:boot_proc 中出现超时。
[58.444278] autorun-usecase.sh[112]:程序退出。
[62.473785] autorun-usecase.sh[112]:boot_proc 中出现超时。
[62.474532] autorun-usecase.sh[112]:程序退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确保 WiFi 已启动并正常工作。 检查 wlan0是否已启动并获得 IP。 您可以执行 ping 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 LAN、因此我将 LAN 连接到了电路板、但什么都不起作用。请告诉我如何启用板载 WiFi 芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够获得 LAN 以太网电缆的 IP?

    ifconfig 的输出是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当我连接到 LAN 时、我获得了 IP 地址、但该 IP 剂量不访问流媒体
    这是 LAN 连接时的输出
    root@DM388_CSK:~# clear

    根目录@DM388_CSK:~# ifconfig
    eth0 链接地址:以太网 HWaddr 7C:66:9D:F8:C1:2C
    iNet addr:192.168.1.7 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr:fe80::7e66:9dff:fef8:c12c%132688/64范围:链接
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:118错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:29错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:10239 (9.9 KiB) TX 字节:3000 (2.9 KiB)
    中断:170

    低 链路环状图:本地环回
    iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
    inet6 addr:::1%132688/128范围:主机
    正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
    RX 数据包:6错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:6错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1
    RX 字节:522 (522.0 B) TX 字节:522 (522.0 B)

    Wlan0 链路连接:以太网 HWaddr 54:4A:16:13:11:7E
    上广播多播 MTU:1500公制:1
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

    根目录@DM388_CSK:~编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 WiFi,您的/etc/wpa_supplicant.conf 是否配置了正确的 AP 名称和密码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件不可编辑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要编辑该文件并添加详细信息:

    例如
    CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
    update_config=1
    country=输入

    network={
    SSID="SSID"
    PSK="PSK"
    PROTO=RSN
    key_mgmt=wpa-PSK
    Pairwise = CCMP TKIP

    SSID=您的 WiFi 的 AP 名称
    PSK=密码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不工作
    我在中使用了自定义二进制文件、但从引导处理器具有相同的工作错误超时
    您能给我一个合适的引导文件机制吗?这意味着如何使用自定义二进制文件引导 SD 卡?因为我有的二进制文件无法正常工作、这是您拥有的其他解决方案。!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您已执行的步骤? 网络似乎不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    root@tejovat-vostro-15-3568:/root/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Utils/sd-script sudo ./mksd-ti81xx.sh /deb/sdb /root/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/MLO /root/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/u-boot.img /root/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/dm38x-csk.dtb /root/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/uImage /root/ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/filesystem_DM388_LOW_POWER.tar.gz
    /deb/sdb 上的所有数据现在都将被销毁! 继续? [是/否]
    Y
    [分区/deb/sdb...]
    DD:打开'/deb/sdb 失败:没有此类文件或目录
    fdisk:无法打开/deb/sdb:没有此类文件或目录
    磁盘大小-字节
    (standard_in) 1:语法错误
    气缸-
    sfdisk:无效选项--'D'

    用法:
    sfdisk [选项] [[-N] ]
    sfdisk [选项]

    显示或操作磁盘分区表。

    命令:
    -A、--activate [ ] 列出或设置可引导 MBR 分区
    -d、--dump 转储分区表(可用于以后的输入)
    -J、-json 以 JSON 格式转储分区表
    -g、--show-geometry [ ] 列出所有或指定设备的几何体
    -l、--list [ ] 列出每个设备的分区
    -F、--list-free [ ] 列出每个设备的非分区可用区域
    -s、--show-size [ ] 列出所有或指定设备的大小
    -T、--list-types 打印已识别的类型(请参阅-X)
    -V、--verify [ ] 测试分区是否正确

    --part-label [ ]打印或更改分区标签
    --part-type [ ]打印或更改分区类型
    --part-uuid [ ]打印或更改分区 uuid
    --part-atttrs [ ]打印或更改分区属性

    设备(通常为磁盘)路径
    分区编号
    分区类型、GPT 的 GUID、MBR 的 hex

    选项:
    -a、--append partitions to existing partition table (将分区追加到现有分区表)
    -b、--backup 分区表扇区(请参阅-O)
    --bytes 打印大小(以字节为单位,而不是以人类可读格式)
    -f、--force 禁用所有一致性检查
    --color[= ]输出色彩(自动、始终或从不)
    默认情况下启用颜色
    -N、--PartNo 指定分区号
    -n、--no-act 执行除写入设备之外的所有操作
    --no-reread 不检查设备是否正在使用
    -O、--backup-file 覆盖默认备份文件名
    -o、--output 输出列
    -q、--quiet 抑制额外的信息消息
    -X、--label 指定标签类型(dos、gpt、...)
    Y、--label 嵌套 指定嵌套标签类型(dos、bsd)

    -L、--linux 已弃用、仅用于向后兼容性
    -u、--unit S 已弃用、仅支持扇区单元

    -h、--help 显示此帮助并退出
    -v、-version 输出版本信息并退出

    可用列(对于-o):
    GPT:设备开始端扇区大小类型 UUID 属性名称 UUID
    DOS:设备启动端扇区油缸尺寸类型 ID Attrs 引导端 C/H/S
    START-C/H/S
    BSD:层开始端扇区油缸尺寸类型 Bsize CPG Fsize
    SGI:器件开始端扇区气缸尺寸类型 ID 属性
    Sun:设备开始端扇区油缸大小类型标识标志

    有关更多详细信息、请参阅 sfdisk (8)。
    [生成文件系统...]
    [正在复制文件...]
    安装:特殊设备/deb/sdb1不存在
    umount:/deb/sdb1:找不到 mountpoint
    安装:特殊设备/deb/sdb2不存在
    umount:/deb/sdb2:找不到 mountpoint
    [完成]

    当我尝试为自定义二进制文件执行此操作时、请检查此错误

    我正在使用 Ubuntu 16.04

    这是我的 dmesg 文件、其中显示已装载 sdb

    [7108.347713]陷阱:Chrome[24282] trap int3 IP:55a5451e1841 sp:7ffd043ef350错误:0
    [7111.354063]陷阱:Chrome[24249]陷阱无效操作码 IP:55e94d307040 sp:7ffe662a93c0错误:0 in chromy[55e94c06d000+6a80000]
    [7113.291534]陷阱:Chrome[24273]陷阱无效操作码 IP:55843d144040 sp:7ffc0f362040错误:0 in chromy[55843beaa000+6a80000]
    [7786.725293] SDB:
    [7944.439032] sdb:
    [7956.851279] USB 1-2:USB 断开连接、器件编号14
    [7981.358896] USB 1-2:使用 xhci_hcd 的新型高速 USB 器件编号15
    [7981.543460] USB 1-2:找到新的 USB 器件、idVendor=AAAA、idProduct=8816
    [7981.543472] USB 1-2:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [7981.543480] USB 1-2:产品:MXT USB 器件
    [7981.543486] USB 1-2:制造商:MXTronics
    [7981.543491] USB 1-2:序列号:130818v01
    [7981.544515] USB 存储1-2:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [7981.544759] SCSI host11:USB-storage 1-2:1.0
    [7982.543924] SCSI 11:0:0:0:直接访问 MXT-USB 存储设备1308 PQ:0 ANSI:0 CCS
    [7982.545485] SD 11:0:0:0:连接的 SCSI 通用 SG2类型0
    [7982.546282] SD 11:0:0:0:[SDB] 675904 512字节逻辑块:(3.93 GB/3.66 GiB)
    [7982.546527] SD 11:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [7982.546542] SD 11:0:0:0:[SDB]模式检测:03 00 00 00
    [7982.546740] SD 11:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [7982.546749] SD 11:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [7982.549567] sdb:
    [7982.552008] SD 11:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [7982.607883] xhci_hcd 0000:00:14.0:针对插槽14 EP 2发出警告事件 TRB、且没有 TDS 排队?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    构建时、您是否确定它是/dev/sdb 而不是/deb/sdb?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishakha、

    这是 TI 提供的定制构建应用还是开箱即用演示? 请尝试预构建的二进制文件并检查一次吗?

    由于我在 您的日志中看到以下错误、请您先尝试完整功能并确认工作正常。

    断言@行:links_common/va/vaLink_ALG.c 中的2242:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:失败!!


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishaka、

    如果与 e2e.ti.com/.../2182417重复、请关闭此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能不想使用 MCTNF 功能。

    请使用 Rules.make 中的以下更改重新生成软件包、并告知我状态。



    第33和34行:

    #IPNC_CONFIG:= FULL_FEATURE
    IPNC_CONFIG:= LOW_POWER

    这里禁用 LOW_POWER 并将模式更改为完整功能。

    第68行:

    DM388_MCTNF_ON:=是

    将此选项设置为否

    然后运行 make sysclean 和 sysall for clean build:)