请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3517 您好!
我们将 AM3517AZCN 与 Micron 的 NAND 闪存(MT29F2G08ABAEAWP-IT:E)搭配使用、这需要4位 ECC。 由于 AM3517不支持超过1位的 HW ECC、并且我们使用的 U-Boot 版本(v2010.12)似乎只有1位 ECC、因此我们遇到了位翻转问题。 我想知道、最具战略性的正确做法是什么。 在 U-Boot 中实现4位软件 ECC 的难度有多大、它是否已存在于其他版本中? 另一种选择是将 NAND 切换到只需要1位 ECC 但无法解决已产生的单元问题的芯片。
提前感谢。