This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYSBIOSSDK-IND-Sitara:EtherNetIP 快速连接支持

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590128/sysbiossdk-ind-sitara-ethernetip-quick-connect-support

器件型号:SYSBIOSSDK-IND-Sitara

您好!

我计划将 Sitara AM335X 用于我们 支持 EtherNet/IP 的产品。  TI 提供的 EtherNet/IP 的本机 SDK 是否具有 EtherNet/IP 快速连接(QC)功能支持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rupak、

    EtherNet/IP 快速连接(QC)功能是系统集成项、需要通过3P 协议栈、底层驱动程序和引导加载程序来解决、用于 EtherNet/IP 的本机 SDK 目前不支持 EtherNet/IP 快速连接(QC)功能。

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供了我要寻找的答案。