This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572X:运行 PRU 示例

Guru**** 2584275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593538/am572x-running-pru-examples

你好

我想在 a57228-EVM paltform 上通过 PRU 测试和运行示例。  

我使用 ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.02.00.05、在吹风位置有几个 PRU 示例。

/home/azadi/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-02.00.02.11/example-applications/pru-icss-4.0.2/examples/am572x  

现有示例之一是 PRU_RPMsg_Echo_Polling2_0、我通过 makefile 进行此操作并获取.out 文件、如下所示:  

PRU_RPMsg_Echo_Polling2_0.out

顺便说一下、在生成.out 文件之前、我使用吹出命令来设置合适的编译器:

导出 PRU_CGT=/home/azadi/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.02.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/share/ti/cgt-pru

现在、我想在 am5728-EVM 上通过 PRU 测试这个.out 文件。  

我该怎么做?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRU 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试按照此页面上的说明操作: processors.wiki.ti.com/.../RPMsg_Quick_Start_Guide?尤其是标题为" RPMsg 开发入门"的部分。

    如果使用的是 Processor SDK 3.2.0.5、则应使用 SDK 示例应用目录中的 PRU-ICSS-5.1.0文件夹、而不是上面引用的4.0.2文件夹。

    Jason Reeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答
    我有疑问。 我是否需要更改.dts 文件并重新编译它?
    在 am35xx 中、报告需要更改和添加库、但 am57xx 没有报告!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Proc SDK 3.2.0.5中 AM572x EVM 的默认器件树不需要任何修改即可运行 PRU-software-support-package v5.1中提供的 RPMsg 示例。

    Jason Reeder