This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:SD 卡的 TMS320C5515示例代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591376/tms320c5515-tms320c5515-sample-code-for-sd-card

器件型号:TMS320C5515

尊敬的专家

您能告诉我在哪里可以找到 SD 卡的 TMS320C5515示例代码吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jefferey、

    请参阅位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\MMC_SD\CSL_MMCSD_SdCardExample 的 SD 卡示例
    您必须确保 csl_general.h 文件在 C55XXCSL_LP 中具有正确的宏。

    Lali