This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA726:DRA72x DDR3配置

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589379/ccs-dra726-dra72x-ddr3-configuration

器件型号:DRA726

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家、

您能否帮助仔细检查 DDR 配置方法 、该方法使用 J6EVM 板上的 tools[Avatar _EMIF_RegisterConfig.xlsm]进行测试? 我想知道这种方法 可能会有一些问题、因为 当我 在应用 板上这样做时  、总是无法通过 CCS 中的第一项 DDR 应力测试。

 

谢谢、 此致!

特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Terrence、

    您的问题已提交给 DDR 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terrence、

    您能否提供有关您观察到的哪种类型的故障的更多背景信息? 您能否 通过编辑内容并观察数据是否正确读回来通过 CCS 存储器窗口检查 DDR 存储器地址空间?

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin 和 Yordan、
    我们发现这不是 DDR 配置问题。 在我们应用板的 DDR 上出现问题(硬件或软件问题、仍然无法确认)、因为当我们将这些板设置为仅在具有16位(低16位、D0至 D15)的第一个 DDR3芯片(前512MB)上工作时、它们正在工作、并且可以进入快速启动命令行、 但无法在2个 DDR3 (总共1GB) 32位应用程序上工作(控制台上没有任何打印信息)。 您是否考虑过此类问题?
    雷加尔斯!
    特伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Terrence、

    引导加载程序何时首次尝试打印到控制台? (在代码执行跳转到 DDR 之前或之后?) 如果第二个 DDR 存储器损坏、并且引导加载程序在代码跳转到 DDR 之前不会打印、则这将解释您的观察结果。 您可能会尝试在 DDR 配置之前将某些内容打印到控制台。

    此致、
    Kevin