This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:我应该选择 TMDSLCDK6748还是 OMAP-L138?

Guru**** 2584695 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595293/tmdslcdk6748-should-i-choose-tmdslcdk6748-or-omap-l138

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

我应该选择 TMDSLCDK6748还是 OMAP-L138吗?  

2个 LCDK 之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoan、

    从设计角度来看、LCDK 设计是相同的、唯一的区别是安装在其上的器件 OMAP-L138或 C6748。

    OMAP-L138是 ARM+ DSP 器件、C6748是仅 DSP 器件。

    此致、
    SENTHIL