This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:处理器过时

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591140/tms320c6678-processor-obsolescence

器件型号:TMS320C6678

大家好、我正在尝试找到一些有关 TMS320C6678上市时间的信息。 是否有人知道 TMS320C667x 的可用时间? 对于新设计、最好从 ARM+DSP 系列中选择 66AK2L06等器件。 我只是在考虑处理器过时问题、挑选一个将会持续一段时间的处理器。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我不知道 TMS320C6678在多长时间前上市、但该处理器将受到支持、可用于新设计。
    66AK2L、66AK2H、66AK2K、66AK2E 和66AK2G 等 ARM+DSP 系列是更好的选择、因为它们可以同时运行 TI RTOS 和 Linux。

    我正请设计团队提供有关 TMS320C6678何时发布的信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    TMS320C6678于2011年正式投入生产。  它是我们的 KeyStone-I 系列器件中受欢迎和全面支持的产品。  我们希望它在未来的许多年里都能投入生产。  TI 将此系列的产品销售到电信和工业控制等市场。  这些市场要求产品的生产时间超过10年。  TMS320C6678是为这些市场而设计的。

    Yordan 提到了 KeyStone-II 系列中的产品、这些产品是包含 ARM 和 DSP 内核的高性能器件。  这是几年来的新版本、也得到了全面支持。  如需了解更多相关信息 、请访问 www.ti.com/.../overview.page 上的 KeySone-I 和 KeyStone-II 处理器系列。

    或者、如果可扩展 ARM+DSP 性能更有利、则 http://www.ti.com/lsds/ti/processors/sitara/overview.page 上的 Sitara 产品线 可能更合适。  这些活动也面向工业市场,并将得到多年的支持。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已编辑上一帖子中的链接以更好地使用