This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:未使用的 ADC 输入

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595282/linux-am3352-unused-adc-inputs

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好,我不使用 ADC,AIN[7:0]是浮动的,这是否有问题?

在我的设计中、我将 VREFP 连接到 VDDA_ADC (1.8V)、 将 VREFN 连接到 VSS。  AIN[7:0]悬空。 、AM3352的 D8连接 到 VDDA_ADC (1.8V)、 AM3352的 E8连接到 VSS。  

现在、我 在   用 SD 卡烧录程序之前测量到 AIN[7:0]的电压为0.8V。  这是正常的吗?

如果我将 AIN[7:0]连接到 VSS、这意味着 AIN[7:0]的0.8V 电压   将直接连接 VSS。  它是否 会增加功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读 AM335x 勘误表顾问1.0.32。