请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
您好!
我们已开发出采用 AM5718 处理器的定制板、并使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07。 我们将获得与 HWaddr 74:DA:EA:0C:DC:A2相同的所有电路板 MAC 地址。 如何为每个器件/电路板获取唯一的 MAC 地址。
谢谢、此致、
N. V.Subbaiah