This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:公共 ROM 地址

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604418/am4372-public-rom-address

器件型号:AM4372

大家好、

 "Sec/Public ROM 192/48KB" 位于内存中的什么位置?

我已确认存储器映射页面(SPRUHL7F 第138页)、但找不到此 ROM。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM437x TRM Rev. F 的表2-1中的 MPU_ROM_PUBLIC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser - San、

    感谢你的答复。
    尽管在表2-1中将 MPU_ROM_PUBLIC 描述为64KB、但在表3-1中将"Sec / Public ROM"描述为"192/48KB"。
    它不同于所述的大小。
    哪个地址是"Sec ROM 192KB"和"Public ROM 48KB"?

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    公共文档中未提供安全 ROM 信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。

    在表2 - 1中、公共 ROM 被描述为64KB、但在表3 - 1中、它被描述为48KB。
    哪一个是正确的?

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种内存大小正确?

    表2-1?  表3-1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表2-1列出了内存区域。 整个存储器区域不一定被相应的块占用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。
    我明白了。

    此致、
    Sasaki