This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:DDR 调优问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591358/ccs-am3352-ddr-tuning-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我再次来到这里寻求帮助。

我使用 CCS V6 + XDS100V2在自己设计的电路板中调试 AM3352。  我按照以下链接为 DDR3 SDRAM 进行信号调平。  

在步骤3中、当我尝试运行"DDR3_SLAVE_RAIACT_SEARM_auto.out"时 、我遇到此错误、您能给我一些评论吗?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

无法在"C:\UserData\subarctic\Frostbytes\DDR3AppNote\DDR3_Slave_Ratio_search_auto_Polar_0_1_build\Debug/../ddr3_slave_Ratio_search_auto_am335x.c"中找到源文件  

找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling

谢谢

Chris