This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXEVM368:通过 XDS200将 JTAG 连接到 TMDXEVM368 CPU 的设置

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM368
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605075/ccs-tmdxevm368-settings-to-connect-jtag-to-cpu-on-tmdxevm368-with-xds200

器件型号:TMDXEVM368

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请告诉我如何使用 XDS200将 JTAG 连接到 TMDXEVM368上的 CPU。
在默认设置下、XDS510工作正常;但是、XDS200不工作、并显示以下消息。

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.504.1)

现在、我将使用 CCS v7.0。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    您为 XDS200设置了什么配置?

    在设置目标配置时、您的设备类型和连接是什么?

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj-San:

    感谢你的答复。
    我附加了目标配置文件和 XDS200的设置。

    e2e.ti.com/.../2260.EVMDM368.txt

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已经浏览过此帖子: e2e.ti.com/.../1453929
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我可以解决这个问题。

    此致、

    Nomo