请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXEVM368 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
请告诉我如何使用 XDS200将 JTAG 连接到 TMDXEVM368上的 CPU。
在默认设置下、XDS510工作正常;但是、XDS200不工作、并显示以下消息。
连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.504.1)
现在、我将使用 CCS v7.0。
此致、
Nomo