This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTCIEVMK2LX:ADC34J22EVM 能否直接连接到 XTCIEVMK2LX 并以编程方式使用?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594406/xtcievmk2lx-can-adc34j22evm-be-directly-connected-to-xtcievmk2lx-and-used-in-a-programmatic-way

器件型号:XTCIEVMK2LX

各位专家、您好。

我正在努力使用 XTCIEVMK2LX 从第三方 ADC 板获取数据(请参阅 文档)。 现在、我正在考虑另一种方法:使用 TI 的 ADC EVM、例如 ADC34J22EVM。

那么、我能否使用 FMC 连接器将 ADC EVM 直接连接到 XTCIEVMK2LX、并使用射频 SDK 或类似工具以编程方式获取数据?

我知道 TI 提供了一些展示、展示了如何将某些 ADC 和 DAC EVM 与66AK2L06 EVM 配合使用、但 ADC EVM 的试用成本太高、我不需要 DAC 附件。 因此、我想知道、我只能将 ADC EVM 连接到不带 DLC 卡的 DSP-ARM EVM、并使用射频 SDK 工具运行一些测试。

非常感谢!

电源 如果需要转到高速数据转换器论坛、请执行此操作。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 TCI66x 硬件设计人员。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、Huioon、您好!

    在不同的 ADC/DAC EVM 和 K2L EVM 之间进行的唯一硬件和软件测试是 RFSDK 用户指南中明确描述的测试。

    其他 TI ADC/DAC EVM 和 K2L EVM 组合可能与硬件兼容、但 TI 尚未对所有这些组合进行测试。 这包括无软件控制或 JESD SERDES 设置测试或示例以及数字前端(DFE)数据采集。

    当然、这并不意味着数据转换器 IC 和 K2L SoC 本身不兼容-只是 EVM 尚未一起进行测试。  

    谢谢、
    Randy