This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6636K2H:在 Tci6636K2H 芯片组中通过以太网进行视频流式传输。

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599818/linux-tci6636k2h-video-streaming-over-ethernet-in-tci6636k2h-chipset

器件型号:TCI6636K2H
主题中讨论的其他器件: TCIEVMK2XSYSBIOS

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

请确认是否可以进行视频转码、我已通过链接:http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_VIDEO_2.1_Demo_Guide

此处指出、可以通过 MCSDK2.0中的 C66xx 内核流式传输视频。

谢谢、

Sagar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    是的、可以流式传输视频、但如果您有某些特定要求、请描述这些要求。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    您是否在 K2H EVM 上运行 Linux?
    回答您的问题、是的、这是可能的。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan & Shulev:
    我们在基于 TCI6636K2H 芯片组的 TCIEVMK2x 电路板中使用 MCSDK_VIDEO_2.x。
    并尝试使用 MCSDK 附带的二进制映像 sv04.out 运行演示。 我们将收到错误作为 ERROR_LOG.txt 附件。
    我们已经下载了 MCSDK_VIDEO 2.x 和编译、但收到了作为 compilation_error.txt 附加的错误。
    请告诉我如何针对 TCI6636K2H EVM 板优化这些问题。
    谢谢、
    Sagare2e.ti.com/.../Compilation_5F00_error.txte2e.ti.com/.../fwd.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan & Shulev:

    正在等待您的回复。

    谢谢、
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    我想你误解了我。 如果您在 TCI6636K2H EVM 上运行 Linux、则可以使用 gstreamer 等工具通过以太网流式传输视频。

    MCSK 视频_2.x 不支持 TCI6636K2H EVM、根据其入门指南:
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_VIDEO_2.1_Linux_Getting_Started_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:


    感谢您的回答。

    我们知道、我们可以使用在 ARM/Linux 中运行的 gstreamer 进行视频流式传输、但在我们的应用中、我们需要解码多个输入流、混合原始视频并重新编码、最后通过以太网流式传输(视频会议解决方案)。
    因此、对于这些器件、我们需要 gstreamer 插件来与 DSP 内核交互、DSP 内核应执行编码/解码功能。

    那么、请告诉我们如何开始、是否有任何类似的视频示例应用使用 DSP 内核进行视频处理。

    谢谢、
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    [引用]因此、对于这些器件、我们需要 gstreamer 插件来与 DSP 内核交互、DSP 内核应执行编码/解码函数。

    因此、请告诉我们我们如何开始、是否有任何类似的视频示例应用会利用 DSP 内核进行视频处理。

    不确定是否支持此功能作为即用型软件示例。 我已通知我们的视频专家在这里发表评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:

    感谢您的回复。

    我们正在等待视频专家的回复。

    如果我们很快得到评论、这将很有帮助、因为我们必须根据这一点为我们的项目规划软件开发。

    谢谢、
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、我正在咨询我们的视频编解码器专家以及 Linux 处理器 SDK 开发人员、以了解我们是否有满足您需求的产品。 我们打算在今后几天内作出答复。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paula:


    我们正在等待视频专家的回复。

    如果我们很快得到评论、这将很有帮助、因为我们必须根据这一点为我们的项目规划软件开发。

    谢谢、
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、我恐怕我们没有为您的用例准备好任何东西。 不过、我们在一段时间前就完成 了 MCSDK 视频到 K2H 的内部移植、该移植可用于了解移植到 Hawking 所需的高级更改。 请参阅随附的包含一些高级步骤的文档。

    注意:现在可能有些工具组件(XDC、SYSBIOS 等)已过期。

    e2e.ti.com/.../4857.StepsMigrateCodec_5F00_Shannon2Hawking.txt

    谢谢、

    Paula