This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593354/tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

您好!

我有两个问题、

1)我正在尝试调试 FFT 示例代码,FFTLIB   (v2.0)的 FFT_sp_1D_C2C 内核提供了该示例代码。我所面临的问题是 ,调试器不会进入 main()。

2) 2) RTOS 是否需要使用 FFTLIB 内核? 我设计了一个简单的基于 c 的 CCS 项目,其中包括 FFTLIB.h,在编译时收到以下错误  

"不支持的操作系统! 请指定 LIB_OpenCL 或 LIBRTOS "

 请帮助我解决这些问题。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要使用 Linux 或 RTOS 来驱动库:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Libraries

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、
    Yardan 还指导我如何调试我上一篇文章中提到的 FFT 示例代码

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请等待回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ""不支持的操作系统! 请指定 LIB_OpenCL 或 LIBRTOS "

    您是否检查了 CCS 工程中是否设置了所有必要的路径?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 此问题已解决。 但我在第一篇文章中讨论的另一个问题,即有关 FFTLIB 示例代码的调试,仍然没有解决。请帮助我了解如何调试该代码。
    我还想知道、如何使用 FFFTLIB 内核。在 FFTLIB 文档中、没有这样的帮助、如果我们引用 FFTLIB 可用的示例代码、则所有示例代码都使用 DSPLIB 内核、而不是 FFTLIB。
    请分享是否有任何定义如何使用 FFTLIB 隧道的示例代码
    此致