请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 KeyStone 器件的 DDR3设计要求 SPRABI1B 对于 DDR3控制器的复位有严重警告:
注意—TI DSP DDR3控制器不能保持在复位状态超过
在初始上电期间为1小时。 此外、TI DSP DDR3控制器
不能保持复位状态超过其总上电小时数的5%。 超过
这些限制将导致零件可靠性逐渐降低。
这是否意味着66AK2G02必须保持在复位状态的时间不能超过非常短的时间? 在之前的设计中、我们将 SoC 保持在复位状态、以对其输出进行三态处理、同时板上闪存进行外部编程。