This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:/dev/can0上的 AM3358 EVM 板无器件文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591397/linux-am3358-am3358-evm-board-no-device-file-at-dev-can0

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你好

我目前正在尝试在 Linux 内核中启用 DCAN 器件、

我已经完成了以下内核配置:  

网络支持--> CAN 总线子系统支持-->原始 CAN 协议  

 -->广播管理器 CAN 协议  

在 CAN 设备驱动程序中-->支持 netlink 的平台 CAN 驱动程序

 -> CAN 位时序计算

--> Bosch D_CAN 驱动程序-->通用平台总线基础 d_CAN 驱动程序  

--> CAN 设备调试消息  

编译 uImage 并将其下载到 AM3358 EVM 板后 、/dev/can0.上没有器件文件 系统配置开关位于系统配置1

如果我错过了任何内容、请告诉我。

此致

Shyam