请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8168 使用1080p 分辨率的 DM8168是否可以输出所有30/32位颜色而不会剥离 Alpha 通道? 寻找关于可能的方法以及在像素级别获取 Alpha 信息的建议。 我认为但仍需要 确认的一些想法、如果可能或其他建议:
16位数据包模式下的输出、但这是否会导致分辨率尺寸超过硬件和/或像素时钟速度?
2.同步 DVO1和 DVO2输出? 有可能吗?
不使用组合器、HDVPSS 只是一个直通接口、未使用任何功能。
谢谢。