请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM3356我使用的是 Sitara 处理器 am3356。
尝试实现 DMA 以与 UART (UART 2和4)配合使用、并由从 UART 到 DMA 的内部事件触发
在向 UART 发送和接收数据时、一段时间后(非确定时间后) DMA 停止从 UART 传输数据
然而 、UART 继续接收字节。
有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.