This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L137:如何在 TMSC6747上实现函数滤波器(B、A、X) MATLAB

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594941/ccs-omap-l137-how-to-implementation-function-filter-b-a-x-matlab-on-tmsc6747

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我无法在 OMAP-L137上正确实施 FILTER (B、A、X) MATLAB。 可能存在问题、错误... 我很难找到它。 有人能不能给我假代码植入。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否查看了 DSPLIB 中的 FIR 示例:
    http://www.ti.com/tool/sprc121

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t、我们不支持在 TI E2E 论坛上进行 MATLAB 查询。 请在 MATLAB 论坛上发布此问题。

    如果您正在寻找 C6747 DSP 上的滤波器实现方案、我们可为您可以使用的信号处理函数提供优化的 DSP 库。

    此致、
    Rahul