This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:ePWM 模块中的 HRPWM 支持

Guru**** 2584255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594716/rtos-am4377-hrpwm-support-in-epwm-module

器件型号:AM4377

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当我尝试使用 eHRPWM 来调整 PWM 频率时、我遇到了一些问题。 我正在使用 AM437x 处理器。

我指的是 eHRPWM 的 TRM (AM437X)、有人提到、有些实例包括一个高分辨率子模块、该子模块可实现对 PWM 输出的更精确控制。

我正在配置 PWMSS0,以从 EPWMxA 获取波形,但我无法获取任何波形。 我验证了 EPWMxA 的信号及其始终为高电平。

我认为 eHRPWM 仅在 PWMA 通道上可用、如果我错了请纠正、 如果可能、请提供任何示例代码。  

提前感谢。

此致

古赫·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明您用于 PWM 的软件?

    此致、Eric