大家好、
我们希望通过以太网连接将 C6678 DSP 连接到 PC、并通过 UDP 发送简单消息。 我们在论坛中搜索了解决方案、并找到了众所周知的 NDK Hello World 示例。 经过几次尝试后、我们肯定会卡住:我们无法在 Wireshark 中看到来自 DSP 的任何数据包、我们无法识别 DSP IP、我们无法设置静态 DSP IP。 我们尝试从空项目开始创建示例、但无法创建套接字。 我们得到套接字描述=-1、错误号=无错误。 我们对此有点困惑。
为了使示例发挥作用、是否需要采用特定的开关配置?
是否有方法唯一地配置 DSP 的静态 IP 地址?
是否有办法创建有效的套接字?
是否有任何工作示例可通过 UDP 协议通过以太网从 DSP 向 PC 发送简单消息?
提前感谢
Giovambattista Astorino
我的设置:
Code Composer 6.2.0
NDK 2.25.0.09
PDK 2.0.4
SYS/BIOS 6.46.1.38