This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:将 LVDS 信号连接到 SOC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604870/66ak2h14-interfacing-lvds-signals-to-soc

器件型号:66AK2H14

您好!

对于66AK2H14、我需要连接4个 LVDS (3个接收和1个发送)对、其中一些同步和控制信号将以200Mbps 的速率进行交换。  

由于 SOC 不支持任何分立式 LVDS 输入、因此请建议是否有任何方法将这些器件连接到 SOC。

提前感谢。

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    我们不支持器件上的 LVDS 接口。 我建议您考虑其他高速接口以满足您的要求。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    感谢您的回复。

    请告诉我 TI 是否有任何 IC 或模块、使用这些 IC 或模块、LVDS 可转换为某些标准接口、并可连接到 SOC。

    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    有关 TI LVDS 支持产品的概述、请访问:
    www.ti.com/.../lvds-m-lvds-ecl-cml-overview.page

    BR
    Tsvetolin Shulev