This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM437x:MMC 异常信号

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594859/am437x-mmc-abnormal-signal

我们观察到、当外部上拉电阻为1.8V 时、MMC CMD 线路上的电压降至0.5V。 通过简单计算、主机中的内部下拉电阻器约为18k Ω。

有人知道如何禁用 SDIO 总线上的内部下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么部件?
    您已在无线电源论坛上发帖、您是否可以寻找无线连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 AM437X 连接了 WIFI 模块。 接口是 SDIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看下面的论坛、它可能更适合该问题。

    e2e.ti.com/.../791
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其移至正确的论坛并通知 AM437x 的产品所有者
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    内部上拉/下拉电阻器由焊盘控制寄存器控制。 请参阅 AM437x TRM 修订版 D 中的第7.2.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将 AA18_CAM0_DATA3设置为 mode1 MMC_cmd 输入、而不需要任何拉电流。 但它似乎是 SoC 上的18K Ω 下拉电阻器。

     当引脚设置为 GPIO 输出时、我们看不到症状。

    如果症状正确、您能解释原因吗?

    引脚是否需要外部上拉电阻器? 如果是、您建议的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布此引脚的焊盘控制寄存器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    am43xx_pinmux{(am43xx_pinmux)}
    mmc2_pins:pinmux_mmc2_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    0x210 (1 |(((1 << 18)|(1 << 17)))
    0x214 (1 |(((1 << 18)|(1 << 17))))
    0x218 (1 |(((1 << 18)|(1 << 17)))
    0x21C (1 |(((1 << 18)|(1 << 17)))
    0x220 (1 |(((1 << 18)|(1 << 17)))
    0x224 (1 |(((1 << 18)|(1 << 17)))
    >;
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 devmem2转储寄存器值并发布它们。 我想查看实际寄存器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们发现问题、此时发生在上电级上、GPIO 设置为具有下拉模式的 GPIO 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 在复位释放时、该引脚已启用下拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在睡眠和 WIFI 模块断电模式下建议 MMC CMD 状态?

    我们的电流设置为具有下拉输入的 GPIO。 是否需要在两种模式下设置下拉电阻?

    我可以设置为拉-禁用还是拉-高电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有外部上拉电阻器、则内部下拉电阻器会导致电流泄漏。 设置内部上拉或禁用上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢