This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA745:DSP 吞吐量能力太差

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604815/linux-dra745-the-dsp-throughput-capacity-is-so-bad

器件型号:DRA745

工具/软件:Linux

我的硬件是 dra74x-EVM

我测试 yuvcopytest -s 4:800x480 input.yUV -w 720 -h 480

 函数 VIDDEC2_PROCESS 消耗13.5毫秒。

如何提高吞吐量性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    我的 SDK 版本为 Automotive dra7xx-EVM-03_02_00_03
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:
    应用程序 yuvcopytest 和 copycodectest 是演示如何使用 VIDDEC2_ DCE API 调用 DSP 的示例。
    DSP 中的实际算法只是从输入到输出缓冲器的 memcpy。
    我们尚未测量性能。
    您的延迟是否随着宽度和高度的增加而增加?

    您正在寻找什么 exat 用例?
    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ramprasad

    延迟随着宽度和高度的增加而增加。
    我的测试用例是复制720x480字节、消耗13.5毫秒。