This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:SRIO 最大电缆长度

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601007/tms320c6657-srio-max-length-of-cable

器件型号:TMS320C6657

您好!

我对 C6657 SRIO 有一些问题。

问题1.
TI 是否提供 SRIO 开关? 在 TI 网页上、我认为 SRIO 没有开关。
IDT 正在提供交换机、但对我来说价格昂贵。 我正在搜索更便宜的开关。
如果 SRIO 有更便宜的交换机、可以有人建议我吗?

问题2.
我计划使用电缆连接 SRIO。
RapidIO 规范中是否指定了最大电缆长度?
可使用的最大电缆长度是多少?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1. 您应联系销售代表以解决此问题、或联系您的 FAE。

    问题2. 是的、该信息在 RapidIO 规范的相应版本中提供。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的答复,很抱歉耽误您的时间。

    关于 Q2,我在 RapidIO 规范版本2.1中搜索了所需的电缆长度。
    但我找不到写入最大电缆长度的页面。
    您能否给我指出最大电缆长度在 RapidIO 规范中的写入位置?

    此致、
    G.F.