This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:NOR 闪存编程工具

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590414/am3352-nor-flash-programming-tool

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

是否有任何 Windows 独立编程器可对 NOR 闪存进行编程。
我们的目标板仅具有 JTAG 和 UART 接口。我们没有 Linux 环境。

Sitara Uniflash 似乎仅支持以太网和 USB、
是否有任何方法可以将 Uniflash 与 UART 或 JTAG 一起使用来对 NOR 闪存进行编程?
如果没有、请告诉我是否有支持或闪存编程的 CCS 工程。

此致
库米


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您想要编程什么软件以及什么类型的闪存-串行或并行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 Processor SDK RTOS 中提供了基于 CCS 的 SPI 或串行闪存编程工具:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供信息。

    此应用程序基于 Starterware。
    NOR 闪存是用于存储引导加载程序的并行非多路复用模式。

    我们是否有任何其他基于 Windows 的工具(如开放源码)可用于
    是否通过 UART 或 JTAG 刷写 NOR?

    关于基于 CCS 的编程工具、我们是否有并行 NOR 版本?
    唯一的选择是将 SPI NOR 程序修改为并行?

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、

    NOR 串行闪存编程器使用 MCSPI 接口、而不使用带有 NOR 闪存的 EMIF/GGPMC 接口。 修改使用并行接口(GPMC/EMIF)的 NAND 写入器可能比使用串行 NOR 闪存编程器更简单。

    我将检查我们内部是否有什么东西、然后返回给您。

    此致、
    Rahul