This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS5.5中的 MCSDK 设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590761/mcsdk-setup-in-ccs5-5

Sotfware:CCS5.5 BIOS_mcsdk_02_01_02_06

硬件:C6678 EVM

OS:WIN7 64位

说明:当我设置 NDK_21_01_38时、会发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在此处查看 e2e 主题上讨论的问题:
    e2e.ti.com/.../271991
    e2e.ti.com/.../461516

    请注意、MCSDK 不再处于活动开发和维护阶段。 如果您需要更新的软件、请迁移到支持最新编译器和最新 CCS 工具并更新了 NDK 软件的 Processor SDK RTOS。

    如果您选择从 MCSDK 迁移到 PRSDK、以下是迁移指南:
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_to_Processor_SDK_Migration

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、教授、

     根据网站、我设置了 NDK 2.21.2.43、并且成功了。 但 会出现一个新问题、当我构建 image_processing_evmc6678l_master 时、会出现错误。如何解决?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不是一名教授,但我会尽力帮助您解决这个问题:)

    n`t TI RTOS 和 NDK、使用兼容版本非常重要、这样您就不会遇到这些问题。 请参阅发行说明并使用正确的 TI RTOS 版本号。 这就是我们在 SDK 中捆绑软件兼容版本的原因。 我强烈建议您为此使用 Processor SDK RTOS、而不是更新组件。

    构建图像处理演示的步骤如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Image_Processing_Demo

    此致、
    Rahul