This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320c5517:CLKIN 输入范围

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595095/tms320c5517-clkin-input-ranges

器件型号:TMS320C5517

对于引导模式、我在 TMS320C5517数据表中看到 CLKIN 的一些限制

00:
CLK_SEL = 0:通过片上 USB 振荡器实现12MHz
CLK_SEL = 1:通过 CLK_IN 引脚实现11.2896MHz
01:
CLK_SEL = 0:通过片上 USB 振荡器实现12MHz
CLK_SEL = 1:通过 CLK_IN 引脚实现的12.00MHz 或12.288MHz
10:
CLK_SEL = 0:通过片上 USB 振荡器实现12MHz
CLK_SEL = 1:通过 CLK_IN 引脚为16.8MHz
11:
CLK_SEL = 0:通过片上 USB 振荡器实现12MHz
CLK_SEL = 1:通过 CLK_IN 引脚为19.2MHz

数据表仅显示"典型值"或标称 CLK_IN 值:这些值是 CLK_IN 的最小值和最大值? 是否可以设置65536Hz 倍数的 CLK_IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan