This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 DM36x EVM 上从复合视频采集/编码视频?

Guru**** 2585825 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594870/how-to-capture-encode-video-from-composite-on-dm36x-evm

主题中讨论的其他器件:TVP5146

我们购买了评估板 DM368X EVM MISTRAL、希望从 coposite 输入捕获和编码 SD 视频。

因此、我们无法忍受如何  使用标准测试实用程序来实现它

/usr/share/ti/dvsdk-demos。/encode -i 1 -y 2 -v /mnt/1.264

当我们运行 IT SAS 时,会显示以下消息:

root@dm368-evm:/usr/share/ti/dvsdk-demos。/encode -i 1 -y 2 -v /mnt/1.264
编码演示已启动。
DaVinci_reszer DaVinci_reszer.2:RSZ_G_CONFIG:0:1:124
DaVinci_previewer DaVinci_previewer.2:ipe_set_preview_config
VPFE 捕获 VPFE 捕获:IPIPE 链接
VPFE 捕获 VPFE 捕获:存在调整器
EVM:切换到 TVP5146 SD 视频输入
tvp514x 1-005D:TVP5146 (版本- 0x03)位于0xba (达芬奇 I2C 适配器)
错误:无法创建捕获设备。 是否已连接视频输入?
root@dm368-evm:/usr/share/ti/dvsdk-demos

是否有人知道该做什么、哪里有错误或我们做了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 DM36x。

    [引述 user="Yuri Oreshnikov "]/usr/share/ti/dvsdk-demos #./encode -i 1 -y 2 -v /mnt/1.264

    在这里-y 2表示 D1 @ 25 fps (PAL)、请确保您的输入摄像头提供相同的帧速率。 要使用命令、请输入"./encode"、它应显示所有选项。

    [引用 user="Yuri Oreshnikov ]Error: Failed to create capture device (错误:无法创建捕获设备)。 视频输入是否已连接?[/quot]

    您能否确认您已连接输入摄像头、其在复合输入中工作正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    组件源是否连接到 DM36x?

    谢谢、
    Prabhakar LAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、组件信号已连接到电路板、但我们有 monohrome PAL 25fps。