This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:Profibus PRU 固件加载

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, AM4378, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603362/am4378-profibus-pru-firmware-loading

器件型号:AM4378
Thread 中讨论的其他部件:ProfibusSYSBIOS

您好、香榭丽舍

在 am4378_ind_sdk_02.01.03.02\SysBIOS_ind_sdk_02.01.03.02\SDK\protocols\Profibus 主设备示例中、何时将 profbusmaster_pru0_main_bin.h、 profibusmaster_pru1_main_bin.h 固件文件下载到 PRU0、PRU1?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。

    请注意、ISDK 支持将于本月末停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、让我问开发人员、因为我也找不到它。 我猜它是在 stack.lib 中执行/加载的

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Profibus 主 PRU-Firmware 会加载到 sdk\examples\Profibus 主设备\SwPruss.c 文件中的 startPruApplication()函数中。
    谢谢、
    Paula