This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:可用空间检测

Guru**** 2587085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593831/tda2evm5777-free-space-detection

器件型号:TDA2EVM5777

你(们)好

您能告诉我 visionsdk 是否支持自由空间检测算法/usecase 吗?

如果是、请提供详细信息。

谢谢

Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    VSDK 专家已收到通知、他们将在此处发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、
    visionsdk 中不支持自由空间检测算法/用例。
    我们有算法和用例、用于使用语义分割进行道路段识别。
    这包含在 Vision SDK 2.12.1.0及更高版本中、
    对于此 uC、请参阅-\vision_sdk\examples\tda2xx\src\usecases\tidl

    此致、Shiju