This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:TSC_ADC Advisory 1.0.32

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590929/amic110-tsc_adc-advisory-1-0-32

器件型号:AMIC110

"AM335x Sitara 处理器器件勘误表(修订版2.1、2.0、1.0)(修订版 I)"(SPRZ360I)中列出的 Advisory 1.0.32介绍了 TSC_ADC 终端的无效内部连接问题、但未在"AMIC110 Sitara SoC 器件勘误表(修订版2.1)"(SPRZ446)中列出。

如果 AMIC110和 AM335x 具有相同的器件、则在应用 VDDA_ADC 电源时、AMIC110中会出现此问题。

通报1.0.32是否适用于 AMIC110?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke

    AMIC110数据表第5-10节包含以下注意事项

    注释

    此系列器件不支持触摸屏控制器(TSC)功能。

     

    由于 TSC 不受支持、因此不包含在 AMIC110勘误表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul-San、

    感谢你的答复。

    TSC_ADC 子系统也可配置为用作8个通用 ADC 输入。

    AMIC110是否不支持 ADC 输入?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信 AMIC110确实支持 ADC 输入、因此勘误表中的某些部分将适用于 amic110。 让我与数据表和勘误表所有者再次核实。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul-San、

    感谢你的答复。

    如果您从数据表和勘误表所有者处获得反馈、请尽快在此通知我。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    AMIC110确实支持 ADC 输入、是的、应将此通报添加到 AMIC110勘误表中。

    我们将更新 AMIC110勘误表以包含此通报。

    此致、
    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melissa-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke