This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:构建 TI 嵌入式语音识别器库

Guru**** 2583205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604744/beaglebk-building-ti-embedded-speech-recogniser-library

器件型号:BEAGLEBK

您好!

我目前已在运行 Ubuntu 的 PC 上测试了 TI ESR 库、并在其中运行 make LinuxDebugGnu 命令。

我知道 ARM 的成就是 ArmLinuxDebugGnueabi。 之后、它会在  TIesr_model_build/Dist/ArmLinuxDebugGnueabi/bin 中为 ARM 生成 bin 文件 

问题是、当我将 TIesr_model_build 文件夹复制到 BBB 并使用 testissesrsi 进行测试时。 它给出了错误:

testitiesrsi:加载共享库时出错:libTIesrSI.so.1:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录


我需要有关这方面的帮助。 此外、make 命令在 BBB Linux 内核中不起作用。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 Ubuntu 14.04的 PC。
    在 BBB 中、我使用名为- Arago 2015.02 AM335x-EVM 的 SDK 中的 Linux 内核

    现在、当我从 BBB 运行命令时、没有错误。 但它不会在 Data/GramDir 中生成语法。 该文件夹为空。 命令如下所示。

    root@AM335x-EVM:~/TIesr_model_build#/
    > Dis/ArmLinuxDebugGnueabi/bin/./testitiesrflex Test.grm \
    > Data/GramDir/ Data/Filler 型号/英语2 0 1 0 0 0 0
    root@AM335x-EVM:~/TIesr_model_build# ls Data/GramDir/
    root@AM335x-EVM:~/TIesr_model_build#

     :对此有任何意见吗? 此 BBB 是否有单独的库?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 testitiesrflex 是否适用于您的主机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Kemal。 它按预期工作。