工具/软件:Linux
你(们)好。
在 Linux 内核构建中、我更改了如下内容:
添加了 DP83640的以太网驱动程序和
- 取决于:
( CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING ) && ( CONFIG_PHYLIB ) && ( CONFIG_PTP_1588_CLOCK )
但是、在这样做之后、我会遇到很多错误。
错误消息:
IPv6:不同意符号 inet_frag_kill 的版本
IPv6:未知符号 inet_frag_kill (错误-22)
IPv6:不同意符号__kfree_skb 的版本
IPv6:未知符号__kfree_skb (错误-22)
IPv6:不同意符号 tcp_s拼 接_read 的版本
IPv6:未知符号 tcp_s拼 接_read (错误-22)
IPv6:不同意符号 SOCK_INIT_DATA 的版本
IPv6:未知符号 SOCK_INIT_DATA (错误-22)
IPv6:不同意符号 tcp_v4_connect 的版本
IPv6:未知符号 tcp_v4_connect (错误-22)
IPv6:不同意符号 SK_PROT_CLEAR_portaddr_nulls 的版本
IPv6:未知符号 SK_PROT_CLEAR_portaddr_nulls (错误-22)
IPv6:不同意符号 neigh_lookup 的版本
IPv6:未知符号 neigh_lookup (错误-22)
IPv6:不同意符号 xfrm_state_register_afinfo 的版本
umount:无法 umount /mnt/.psplash:设备或资源占线
IPv6:未知符号 xfrm_state_register_afinfo (错误-22)
IPv6:不同意 symbol release_sock 的版本
IPv6:未知符号 release_sock (错误-22)
IPv6:不同意符号 secpath_DUP 的版本
IPv6:未知符号 secpath_DUP (错误-22)
我没有更改任何与 IPv6相关的内容。 所以我不确定问题是什么。 谢谢
此致、
Mitesh