器件型号:TMDXIDK5728
工具/软件:TI-RTOS
我们拥有适用于 AM572x IDK 的 Linux RT 处理器开发套件环境。 我们正在将 DSP 和 M4处理器上的 TI-RTOS 应用与 A15上的 Linux RT 操作系统进行集成。
我们有一个基于 Starterware 的裸机 SPI 驱动程序、我们正尝试将其移植到将与 Linux 交换消息的 RTOS。 我们已经可以使用位于 RTOS IPC_3_44_00_00目录结构中的示例 MessageQApp 测试程序。
我们需要知道如何从 DSP 处理器访问寄存器、这与我们在裸机程序中所做的类似、在裸机程序中、使用邮箱功能通过 A15发送 DSP 消息。 看来 Linux 可能会干扰 DSP 访问 AM5728寄存器的能力。
问题是、我们需要知道如何将我们的裸机 DSP SPI 驱动程序迁移到通过 Linux 消息传递进行通信的 RTOS DSP SPI 驱动程序。
谢谢