请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2EX 工具/软件:Linux
我使用 ti-processor-sdk-linux-k2e-evm-03.02.00.05在 EVMK2E 上运行 Linux。 现在、我要更新一些板载驱动程序。 我更改了 SDK 中的一些驱动程序源代码、并使用"Makefile"进行修改。 运行 setup.sh 以更新 U-boot 后未发生任何情况。 U-boot 是正常的、没有改变、所以我希望有人告诉我如何将更改后的源代码移植到 EVMK2E。 映像或 ubi 文件是否有问题? 如果是,如何更新映像或 ubi 文件。
如有任何答复,将不胜感激。